This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:斜坡持续时间错误行为

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1620443/lmx2572evm-ramp-duration-mis-behaviour

器件型号: LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

 

我观察到 LMX2572(附图中名为 LC)。

观察到两个问题

  1. 带宽、开始频率和停止频率在各个观察点和之间不相同
  2. 观察到的斜坡持续时间不相同。

 

斜坡持续时间错误行为可以被忽略、但如何确保光谱纯度?

 

image001.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    925M 至 960MHz 是输出频率、VCO 频率是输出频率的 4 倍。 VCO 斜坡范围为 140MHz。 将进行两次 VCO 校准、因为您的阈值为 50MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感谢您的回复、但真正的问题是测量的开始和停止频率。
    请查看随附的 conf(配置值)和测量值(频谱分析仪上的测量值)图片
    例如、配置的起始频率为 925 MHz 和停止频率为 960MHz、中间的启动频率和停止频率为 922 斜坡持续时间为 650uS 时为 960MZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有能够测量频率与时间的测试设备? 频率与时间的关系图肯定会帮助您了解情况。

    例如、如果进行锯齿斜坡、则频率漂移可能是过冲导致的。

    这也可能由于校准而导致。