This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102-Q1:可订购器件型号

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1619786/lmk3h0102-q1-orderable-part-number

器件型号: LMK3H0102-Q1

尊敬的团队:

我们计划在设计中使用 LMK3H0102-Q1。 我们的要求规定 OUT0 和 OUT1 应为 100MHz LP-HCSL(100 Ω)输出、并且器件必须是汽车级。
 
我们打算在 1.8V 电压下支持 VDD 和 VDDO。 数据表提到 VDDO 引脚的电压必须与 VDD 相同。
  1. 我们计划在此设计中使用 LMK3H0102T07RGTRQ1。 能否请您确认我们是否可以将 1.8V 的 VDD 用于该特定器件?
    我注意到、数据表中还列出了专用的 1.8V 型号、例如 LMK3H0102T18 和 LMK3H0102TV1、您只需说明对于支持的特定 1.8V 器件、100MHz LP-HCSL(100 Ω)输出的预配置可订购器件型号、VDDO 和 VDD 为 1.8V。

image.png

2.  目前、我们将 LMK3H0102T07RGTRQ1 器件设置为 OTP 第 0 页模式。

image.png

但是、LMK3H0102-Q1 器件支持默认配置器件型号 www.ti.com/.../snau290.pdf

4.关于上述文档、我注意到、虽然列出了几个 OTP 页面预配置器件、但只有一个器件支持 1.8V 的 VDD。目前、在该器件上、在此配置中默认禁用 100 Ω LP-HCSL。 我们希望使用默认启用的器件。

image.png

5.我们可以使用 LMK3H0102A014、为什么由于 LMK3H0102A014 器件在 OTP 第 2 页模式下支持 100E LP-HCSL、但它可以将 VDD 控制为 3.3V、我们可以使用 LMK3H0102A014 器件 VDD 作为 1.8V 吗?

image.png

5.您能为以下要求建议默认的配置零件号吗?

  *对于 OUT0 和 OUT1、输出应为 100 Ω LP-HCSL、具有 100MHz。

  * VDD 和 VDDO 应为 1.8V。

  *汽车级器件。

  *我们希望单输出使能 (OE) 控制 OUT0 和 OUT1。

6.我们之前使用了 LMK3H0102A010 器件、但默认配置文档中未提供此预编程配置详细信息、您可以介绍这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我们将在下周初回复您  

    此致、

    Sandra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、  

    根据您概述的要求、只要您具有 I2C 访问权限、LMK3H0102TV1 就适合您在 OTP 第 0 页中的应用。 I2C 可用于覆盖 OTP 设置、以通过寄存器 R11 为 OUT0 和 OUT1 配置单个输出使能引脚。

    如果您需要自定义配置、请随时联系您的销售代表、他们应该能够进一步为您提供帮助。 关于您的其他问题:

    • LMK3H0102A014 和 LMK3H0102T07 只能通过 3.3V VDD 供电
    • 我们没有 LMK3H0102A010 器件、您指的是 LMK3H0102A001 吗?

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jaryd Dukes,

    我们计划在当前设计中使用 LMK3H0102TV1RGTRQ1、并对此 IC 存在一些技术问题:
    1.我们需要 100MHz 的预编程输出 (LP-HCSL)。 我们计划使用 OTP 第 0 页将此设置为默认值、如数据表第 27 页所述。 请确认此方法是否正确。
    2.由于我们不需要动态对输出进行编程,因此我们不打算支持此部件的 I2C 实例。
    3.在此配置中、OE 引脚将用作 OUT0 和 OUT1 的使能。 我们理解、在 OTP 模式下、FMT_ADDR 引脚可以设置输出格式、用作 OUT1 的输出使能、或不起作用。 该引脚的默认 OTP 模式是什么? 注意:我们不支持 I2C。
    如果 FMT_ADDR 引脚配置为 OUT1 使能、我们是否可以将 OE 和 FMT_ADDR 引脚连接在一起以同时启用两个输出?
    5.我们的理解是 FMT_ADDR 基于高电平/低电平状态设置输出格式。 我们计划将其连接到 GND 以将输出格式设置为带 100Ω 终端的 LP-HCSL。 您能否确认这是否正确、并验证该引脚是否不会用作该配置中 OUT1 的使能引脚?
    6.数据表的第 7.4.3.1.1 节(输出格式类型)未提及 LP-HCSL 100Ω 端接。 LP-HCSL 是否需要任何外部端接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Praven、

    感谢您的澄清。 我将在下面回答您的问题:

    1. 使用 OTP 第 0 页上的 TV1 部分将在 1.8V VDD 下启用 100MHz LP-HCSL、但您将无法将引脚 1 用作单个 OE 来控制 OUT0 和 OUT1、而无需通过 I2C 重新配置寄存器 R11。  
      1. OUT1 的 FMT_ADDR 引脚低电平有效 OE 的默认 OTP 模式。 此处的 OE 引脚是 OUT0 的低电平有效 OE。  
      2. 如果您想同时控制 OUT0 和 OUT1、则将 OE 和 FMT_ADDR 引脚连接在一起不应该存在问题。  
      3. 默认情况下、TV1 器件使用 100Ω LP-HCSL、因此如果您需要这样、则不需要设置输出格式。 FMT_ADDR 用作 OUT1 的 OE、默认情况下不控制输出格式。  
      4. LP-HCSL 不需要外部端接。  

      此致、

      Jaryd.