This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594 的杂散对策

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621211/lmx2594evm-spurious-countermeasures-for-the-lmx2594

器件型号: LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2582

您好:

我需要关于 LMX2594 的杂散发射对策的建议。

更改 MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 会导致杂散发射发生变化、如图 1 至 4 所示。
因此、我会根据 MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 设置值考虑杂散发射对策。
关于 MASH_ORDER 和 PFD_DLY_SEL 设置值、是否需要注意任何要点?
例如、在低温下难以实现锁定。
如果有、请告知。

此致、
横内明彦

 

Fig1.PNG图 1.

Fig2.PNG图 2.

Fig3.PNG图 3.

Fig4.PNG图 4.

R112  0x700000
R111  0x6F0000
R110  0x6E0000
R109  0x6D0000
R108  0x6C0000
R107  0x6B0000
R106  0x6A0000
R105  0x690021
R104  0x680000
R103  0x670000
R102  0x660000
R101  0x650001
R100  0x640000
R99  0x630000
R98  0x620000
R97  0x610888
R96  0x600000
R95  0x5F0000
R94  0x5E0000
R93  0x5D0000
R92  0x5C0000
R91  0x5B0000
R90  0x5A0000
R89  0x590000
R88  0x580000
R87  0x570000
R86  0x560000
R85  0x550000
R84  0x540000
R83  0x530000
R82  0x520000
R81  0x510000
R80  0x500000
R79  0x4F0000
R78  0x4E005D
R77  0x4D0000
R76  0x4C000C
R75  0x4B0800
R74  0x4A0000
R73  0x49003F
R72  0x480000
R71  0x470021
R70  0x46C350
R69  0x450000
R68  0x4403E8
R67  0x430000
R66  0x4201F4
R65  0x410000
R64  0x401388
R63  0x3F0000
R62  0x3E0322
R61  0x3D00A8
R60  0x3C0000
R59  0x3B0001
R58  0x3A8001
R57  0x390020
R56  0x380000
R55  0x370000
R54  0x360000
R53  0x350000
R52  0x340820
R51  0x330080
R50  0x320000
R49  0x314180
R48  0x300300
R47  0x2F0300
R46  0x2E07FC
R45  0x2DC0C0
R44  0x2C14A4
R43  0x2B0029
R42  0x2A0000
R41  0x290000
R40  0x280000
R39  0x270078
R38  0x260000
R37  0x250604
R36  0x24005D
R35  0x230004
R34  0x220000
R33  0x211E21
R32  0x200393
R31  0x1F03EC
R30  0x1E318C
R29  0x1D318C
R28  0x1C0488
R27  0x1100002
R26  0x1A0DB0
R25  0x190624
R24  0x18071A
R23  0x17007C
R22  0x160001
R21  0x150401
R20  0x14E848
R19  0x1327B7
R18  0x120064
R17  0x110096
R16  0x100080
R15  0x0F064F
R14  0x0E1E30
R13  0x0D4000
R12  0x0C5001
R11  0x0B0018
R10  0x0A10D8
R9  0x090604
R8  0x082000
R7  0x0740B2
R6  0x06C802
R5  0x0500C8
R4  0x040A43
R3  0x030642
R2  0x020500
R1  0x01080A
R0  0x00249C

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要解决小数杂散问题、有几种方法。 更改 MASH 顺序是其中之一、但应根据数据表中的表 2 设置 PFD_DLY。

    LMX2582 数据表讨论了 如何改善杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的建议。
    查看 LMX2582 数据表。
    在某些时候、我可能需要征求一些建议。
    届时、我将感谢您的帮助。

    您能否预测在 MASH_ORDER 期间未设置 PFD_DLY_SEL 时会发生哪种故障(如表 2 所示)?
    图 1 (MASH_ORDER:3、PFD_DLY_SEL:4) 随 DLY 变化、如图所示。 2 (MASH_ORDER:3、PFD_DLY_SEL:7)。
    为图 不稳定状态?
    我尝试了几次打开和关闭电源、但似乎没有出现杂散信号。
    我知道表 2 中的组合、但如果您能告诉我预期会出现哪些故障、我将不胜感激。
    顺便说一下、表 2 中的设置是否为绝对值? (表 2 之外的设置是否不能保证正常工作?)

    此致、
    横内明彦

     图 1.

     图 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yokouchi-San:

    表 2 显示了建议的 PFD_DLY 值、通常允许值为+/- 1。 例如、当 VCO 为 13GHz 且具有三阶 MASH 时、建议 PFD_DLY 为 4。 将其设为 3 或 5 通常是有效的、有时可能能够改善相位噪声和杂散。  我很少看到做得超过+/- 1 有好处。

    不使用正确的 PFD_DLY 问题是相位噪声可能会显著降低。 在最坏的情况下、PLL 可能会解锁。

    从图中可以看出、相位噪声没有变化、杂散消失了。 我认为这是一个有效的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的建议。
    我将密切关注相位噪声和失锁。

    我将查看 LMX2582 数据表、以考虑减少杂散发射。
    我可能需要再次征求您的建议。
    感谢您届时的持续支持。