This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:‘s DMD9000 外部触发模式下 1 位二进制图形的最高频率(具有双 DLPC900 数字控制器的 DLP9000)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621869/dlpc900-what-s-the-highest-frequency-with-1-bit-binary-pattern-in-external-trigger-mode-of-dmd9000-dlp9000-with-dual-dlpc900-digital-controllers

器件型号: DLPC900
Thread 中讨论的其他器件: DLP9000

图片内容是否表明 DMD9000 外部触发模式下的最大频率仅为内部触发模式下的一半? 例如、具有双 DLPC900 数字控制器的 DLP9000、当我在内部触发模式下使用具有 1 位二进制图形的 GUI 时、最短曝光时间为 105us、对应于最高频率 9523Hz。 但是、对于外部触发器模式、需要额外的 105us 触发器延迟、从而使最高频率仅为 4761Hz。 是否有办法将 DMD 的外部触发模式的频率提高到 9523Hz?感谢您的回答! (图片来自“DLPC900 编程指南.pdf“)  
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyao

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyao、

    很抱歉、查看 DLPC900 编程人员指南后、表 2-102 不是此图、 它可能是旧版本、但我们已经更新了、现在是表 2-109。

    虽然情况如此、但仍然可以使用该信息。

    根据同一文档中的表 2-122、硬件需要触发最小延迟。 正如您所说的、这会增加所需的时间、或者等效地降低帧速率。 如果您希望获得更短的模式或更快的速率、您可以在 DMD 上使用活动较少的块。 这仅在图形模式中完成、可在“Pattern Mode“->“Pattern Settings“-> DMD  Active Blocks 下找到

    我希望这能有所帮助、但在 DMD 上激活完整的 16 个块时、105us 是必要的。

    此致、

    Aaron