This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:在 PLL 锁定之前进行寄存器编程期间的杂散/不需要的频率输出

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621984/lmx2571-spurious-undesired-frequency-output-during-register-programming-before-pll-lock

器件型号: LMX2571

您好:

我尝试回复以下线程、但收到错误并无法发布:
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621341/lmx2571-spurious-undesired-frequency-output-during-register-programming-before-pll-lock-recommended-programming-sequence

所以、我在这里重新提出我的问题。

为了防止出现不必要的频率输出、建议在 R0(复位释放)之后对 R35 进行编程。
关于编程序列、我们遵循了以下内容:

  1. 将 RESET = 1 写入 R0 以应用复位

  2. 将 RESET = 0 写入 R0 以释放复位

应该对 R35 进行编程 步骤 6 之后(复位释放后)

我们已经确认、当 R35 位 2 = 1 时、即使从 R60 到 R0 按顺序对寄存器进行编程、也不会输出不必要的频率。

image.png
请说明一下所建议的方法吗?

谢谢你。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    6.按顺序编程寄存器 R60、R58、R53、...、R40、 R39、R34、R33、...、R1、 R0、R35。