This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-TICS:EP 专业版软件警告

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621324/lmk04828-ep-tics-pro-software-warning

器件型号: LMK04828 EP

您好:

我在电路板上使用器件型号 LMK04828-VCO、因此需要在输出时钟上实现 2700MHz 频率以及分配时钟((EP 频率)。 为此、我使用 TICS Pro 软件工具、并选择 LMK04828B 器件。 如屏幕截图所示,我有一个来自 100MHz VCXO 的 OSCin 独立源,我正在生成具有适当 R 和 N 分频器值的 2700MHz 频率。 但是可以看出、尽管 VCO0 应该支持 2450 到 2755MHz 的频率范围、但当为 VCO_MUX 选择了 VCO0 时、VCO 频率会以红色突出显示。 请告诉我、考虑 LMK04828-x EP 数据表中的值、是否可以忽略此警告。 image.png
image.png

谢谢、此致、

Varsha Balamurali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varsha:

    您在 TICS Pro 中选择的器件为 LMK04828B、VCO0 频率范围为 2370 到 2630MHz、这就是工具报告错误的原因。  

    我们在 TICS Pro 中没有-LMK04828B 型号、您可以继续在 EP Pro 中使用 LMK04828B、只需忽略警告即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢 Noel!