请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK04828 EP
您好:
我在电路板上使用器件型号 LMK04828-VCO、因此需要在输出时钟上实现 2700MHz 频率以及分配时钟((EP 频率)。 为此、我使用 TICS Pro 软件工具、并选择 LMK04828B 器件。 如屏幕截图所示,我有一个来自 100MHz VCXO 的 OSCin 独立源,我正在生成具有适当 R 和 N 分频器值的 2700MHz 频率。 但是可以看出、尽管 VCO0 应该支持 2450 到 2755MHz 的频率范围、但当为 VCO_MUX 选择了 VCO0 时、VCO 频率会以红色突出显示。 请告诉我、考虑 LMK04828-x EP 数据表中的值、是否可以忽略此警告。 

谢谢、此致、
Varsha Balamurali