This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04031:如果器件处于旁路模式(输出频率等于输入频率)、则相位延迟是多少?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1617352/lmk04031-what-is-the-phase-delay-if-the-part-is-in-bypass-mode-output-frequency-is-equial-to-input-frequency

器件型号: LMK04031

尊敬的 TI:

如果器件处于旁路模式(输出频率等于输入频率)、则相位延迟是多少? 旁路模式下的占空比是否也接近 50:50? 该旁路模式有任何额外的限制? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    LMK04031 是一款相当旧的器件、您会考虑使用 LMK0480x 系列器件吗? 它们支持 0 延迟模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。