This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102L:LMK1D2102L 的输入和输出数量

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102L, LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1623768/lmk1d2102l-how-many-input-and-output-that-lmk1d2102l

器件型号: LMK1D2102L
主题: LMK1D2102 中讨论的其他器件

尊敬的 TI:

我正在寻找一款双通道 1:2 时钟缓冲器、LMK1D2102L 应运而生。

但我想在做出决策之前阐明数据表中的一些要点。

1) 数据表说它是一个双路 1:2 时钟缓冲器。 但是、talbe 5-1 IN1_P、IN1_N 的引脚函数表示“请注意、INP0、INN0 与 IN0_P、IN0_N 可以互换使用、没有任何区别“。 这是什么意思? 我在本数据表中找不到与 INP0 和 INN0 相关的任何东西。 为什么 TI 在 IN1 组中对 IN0 组发表评论? 这是否意味着这两个群体是相同的?  

image.png

2) 图 8-1 也有同样的问题。 计算输出时应使用的 N i 值是多少? 例如、如果我为 LM1D2102L 使用 2、则它将给出 out[0:0]和 out[1:1]。  这意味着 LM1D2102L 只有两个输出、它成为两个 1:1 缓冲器。

image.png

3) 是否有任何低功耗的两个 1:2 时钟缓冲器 (LVDS) 您可以建议?

谢谢!

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    1) 数据表称它是一个双路 1:2 时钟缓冲器。 但是、talbe 5-1 IN1_P、IN1_N 的引脚函数表示“请注意、INP0、INN0 与 IN0_P、IN0_N 可以互换使用、没有任何区别“。 这是什么意思? 我在本数据表中找不到与 INP0 和 INN0 相关的任何东西。 为什么 TI 在 IN1 组中对 IN0 组发表评论? 这是否意味着这两个群体是相同的?  [/报价]

    两组并不相同 — 数据表只是阐明 IN0_P 和 IN0P 可以互换使用、为了方便起见、已在数据表中提供。

    2) 图 8-1 的问题相同。 计算输出时应使用的 N i 值是多少? 例如、如果我为 LM1D2102L 使用 2、则它将给出 out[0:0]和 out[1:1]。  这意味着 LM1D2102L 只有两个输出、它成为两个 1:1 缓冲器。

    LMK1D2102L 具有 4 个输出、因此您应该将 N = 4 用于该缓冲器。

    3) 您可以建议使用哪种更低的功耗两个 1:2 时钟缓冲器 (LVDS)?

    在此用例中、我推荐使用 LMK1D2102。

    谢谢、

    Michael

    [/quote]