This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 是‑属于替代器件/引脚‑与 LMK04828 兼容

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1620403/lmk04832-is-lmk04832-a-drop-in-replacement-pin-compatible-with-lmk04828

器件型号: LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK04826

大家好、TI 团队、我目前正在设计中使用 LMK04828(WQFN-64、9mm×9mm 封装)。
出于可用性和性能方面的考虑、我正在评估 LMK04832 作为潜在的替代产品。
在完成此更改之前、我想确认以下几点:
1. LMK04832 是否真正与 LMK04828 引脚对引脚兼容并采用相同的 64 引脚 WQFN 封装? 2.我是否需要注意 PCB 布局差异、散热焊盘要求或引脚功能变化?
3.在功能上,除了已知的 VCO 范围、输出分频器范围和 PLL 功能的差异外,是否有任何因素会阻止无缝替换?
4.从 LMK04828 迁移到 LMK04832 时、是否存在任何建议的设计修改或寄存器配置差异? 我查看了数据表、并注意到 LMK04828 和 LMK04826 规定与 LMK04832 引脚兼容、只有微小的 VCO 范围差异。 这些信息来自 TI E2E 响应、表明 LMK04828/26 与 LMK04832 引脚兼容。 但是、我要在承诺重新设计之前再次正式确认这一点。
您能提供的任何澄清都会非常有帮助。 谢谢!

Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    是的、LMK04832 和 LMK04828 是 P2P 的、功能兼容的、保存在不同的 VCO 和输出分频器范围内、并且为 LMK04832 PLL 级提高了输入功能和灵活性。 更换应该是无缝的、出于性能考虑、我强烈推荐它。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Michael 的响应将继续在我的设计中使用此器件;想要澄清未使用的时钟输出引脚、说它应该保持悬空和断电。  
    我是否应该在未使用的时钟输出引脚上将 150E 连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    对于未使用的时钟输出引脚、可以将 CLKoutX_FMT 字段设置为 0x0 以将输出断电。 除此之外、输出只需保持悬空(即未连接)。

    谢谢、

    Michael