This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:启用输出倍频器后的杂散信号

Guru**** 2901790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1621938/lmx2595-spurious-signals-after-enabling-the-output-frequency-doubler

器件型号: LMX2595
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

 

您好:

我使用 LMX2595、参考频率为 100MHz 并采用分数模式。 启用射频倍频器后、我会在我的射频输出端看到许多杂散信号。 下图展示了合成器设置为 16090MHz 以进行 LSB 混合时的输出频谱。

 image.png

 

下图显示了关闭射频倍频器并使用 HSB 上变频时的输出频谱。 在本例中、我看不到上述任何杂散信号。

image.png

感谢告诉我、在启用倍频器后、是否有任何寄存器配置可帮助减少这些杂散信号。
以下是启用倍频器时的寄存器配置。  

R78  0x4E02B3
R77  0x4D0000
R76  0x4C000C
R75  0x4B0800
R74  0x4A0000
R73  0x490000
R72  0x480000
R71  0x470001
R70  0x460000
R69  0x450000
R68  0x4403E8
R67  0x430000
R66  0x4201F4
R65  0x410000
R64  0x401388
R63  0x3F0000
R62  0x3E0322
R61  0x3D00A8
R60  0x3C0000
R59  0x3B0000
R58  0x3A8001
R57  0x390020
R56  0x380000
R55  0x370000
R54  0x360000
R53  0x350000
R52  0x340820
R51  0x330080
R50  0x320000
R49  0x314180
R48  0x300300
R47  0x2F0300
R46  0x2E07FF
R45  0x2DD0C0
R44  0x2C1FA2
R43  0x2B2546
R42  0x2A281F
R41  0x290009
R40  0x280000
R39  0x270001
R38  0x265970
R37  0x258204
R36  0x240050
R35  0x230004
R34  0x220000
R33  0x211E21
R32  0x200393
R31  0x1F03EC
R30  0x1E318C
R29  0x1D318C
R28  0x1C0488
R27  0x1100003
R26  0x1A0DB0
R25  0x190624
R24  0x18071A
R23  0x17007C
R22  0x160001
R21  0x150401
R20  0x14C048
R19  0x132700
R18  0x120064
R17  0x11010E
R16  0x100000
R15  0x0F064F
R14  0x0E1E50
R13  0x0D4000
R12  0x0C5001
R11  0x0B0018
R10  0x0A10D8
R9  0x090604
R8  0x082000
R7  0x0700B2
R6  0x06C802
R5  0x0500C8
R4  0x040A43
R3  0x030642
R2  0x020500
R1  0x010808
R0  0x002418

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以尝试减少杂散。

    1.降低电荷泵增益,缺点是最大 可能的环路带宽受到限制

    2.使用寄存器 OUTx_PWR 降低输出功率

    3.设置 OUT_ISET = 3。 这也会降低输出功率、但杂散减少效果会更好。  

    4.完成器件编程后、设置 R2[10]= 0 以停止状态机时钟。 VCO 校准需要状态机时钟、因此当您准备好触发 VCO 校准时、请在启动校准之前将该位重新设置为= 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。
    我尝试了不同的配置、但建议的解决方案都没有显著降低杂散。
    另一方面、设置 DBLR_IBIAS_CTRL1 = 3115 和 OUTx_PWR = 20 会略微改善这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DBLR_IBIAS_CTRL1 应使用 3115、这是数据表中的建议值。

    考虑使用 LMX2820、该器件的噪声性能优于 LMX2595。 LMX2820 还具有内置跟踪滤波器、可在使用 VCO 倍频器时显著减少次谐波。