This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODELOADER:有关在 TICS Pro 上使用用于 PA 输入的 VCO 倍频器的 LMX2592 8GHz 配置的指南

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1624868/codeloader-guidance-on-lmx2592-8-ghz-configuration-with-vco-doubler-for-pa-input-on-tics-pro

部件号: CODELADER
主题中讨论的其他器件: LMX2592PLLATINUMSIM-SW

尊敬的 TI 技术支持:

我将 LMX2592 PLL 配置为提供 8GHz 输出 它将用作 A 的输入 运行频率为 8GHz 的 Quervo PA  

以下是 TICS Pro 中的当前设置:

  • 基准输入 (Fosc):100MHz  

  • 预分频器:2.

  • N 分频器:40

  • 分数 N:0(整数模式)

  • VCO 输出:4000MHz  

  • VCO 倍频器:启用→Ω 有效输出= 8000MHz  

  • 输出多路复用器:设置为 VCO

  • RFoutA/B:显示 8GHz  

  • 电荷泵电流:0.468mA ×增益乘法器= 0.9375mA 有效

  • 校准:启用 FCAL_EN

我的问题是:

  1. 启用 VCO 倍频器后、这是否是实现 8GHz 输出以驱动 Quervo PA 的正确且推荐的方法?

  2. 在启用倍频器之外、是否应该调整相位检测器频率、电荷泵电流或环路滤波器带宽等其他参数以在 8GHz 下优化性能 ?

  3. 为了在此频率下实现稳定锁定和低相位噪声、您是否建议使用特定的杂散减少或校准设置?

  4. 对于 PA 驱动器、为了确保与 Quervo PA 正确连接、我是否应该考虑有关输出功率级别设置或分配选项的任何指导?

如果您‑此配置是否有效、以及对参数进行微调以确保 使用 PA 在 8GHz 下可靠运行的任何建议、我将不胜感激。

此致、

Chaithanya
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的配置正确。

    相位检测器频率、电荷泵电流和环路滤波器带宽取决于您的系统要求。 通常、较低的抖动需要较宽的环路带宽、良好的相位噪声可能需要较小的环路带宽。 较宽的环路带宽需要更高的相位检测器频率和电荷泵电流。 建议使用 PLL SIM (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 来设计满足您的系统要求的合成器性能。

    输出功率设置应与 PA 输入要求匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 TI 技术支持:

    感谢 Noel Fung 确认我的 LMX2592 配置可生成 8GHz 输出来驱动 Quervo PA。

    我注意到您提供的 PLLatinum Sim 链接 (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SWBing 中的 TI.com) 似乎已损坏或无法访问。 您能否分享一个工作链接或用于环路滤波器和电荷泵优化的替代资源?

    此外、我目前正在使用 STM32 微控制器通过 SPI 配置 LMX2592。 如果您能分享任何示例代码、参考项目或寄存器编程序列(甚至来自 MSP430 或 Arduino 等其他 MCU)、演示如何在实践中配置 LMX2592、我将不胜感激。 我的目标是验证 SPI 接口并确保正确的校准和锁定检测。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Chaithanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次尝试下载 PLL SIM、如果 Bing 仍然失败、请尝试其他浏览器。  

    遗憾的是、我们没有任何 MCU 的编程代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Noel Fung 我得到了 PLL sim ,

    如果你没有任何代码库,如果可能,你可以提供软件启动文档或步骤,这将是非常有帮助的我写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何软件配套资料。  

    您可以考虑使用 TICS Pro 来帮助您进行软件开发、该工具可以根据我们设置的配置生成寄存器设置。