This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:帮助编程到特定频率

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1628424/lmk04828-help-with-programming-to-specific-frequency

器件型号: LMK04828

你好.. 提前感谢您的帮助

我尝试为安装在 CLK104 卡(安装在 AMD 评估板上的 LMK04828 卡,以便为电路的各个部分提供时钟)上的 LMK04828 获得特定的频率(或简单的多个频率)。

您能帮助了解频率是否可实现以及我有哪些选项吗? 频率范围为 122.727M。 我也可以使用 168.75 或 337.5、但想知道是否可以使用 122.727。  

我已下载 TICS Pro、但似乎无法轻松获得该频率。  

谢谢

Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishi:

    您的输入基准是什么?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    337.5 米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishi:

    遗憾的是、使用该器件无法从 337.5MHz 基准生成 122.727MHz。  

    谢谢、

    Michael