Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK04828
你好.. 提前感谢您的帮助
我尝试为安装在 CLK104 卡(安装在 AMD 评估板上的 LMK04828 卡,以便为电路的各个部分提供时钟)上的 LMK04828 获得特定的频率(或简单的多个频率)。
您能帮助了解频率是否可实现以及我有哪些选项吗? 频率范围为 122.727M。 我也可以使用 168.75 或 337.5、但想知道是否可以使用 122.727。
我已下载 TICS Pro、但似乎无法轻松获得该频率。
谢谢
Rishi