This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:同步锁和时间代码功能方框图审阅

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1627986/lmh1981-genlock-and-timecode-function-block-diagram-review

部件号: LMH1981

你(们)好  

我的客户希望实现 Genlock 和 Timecode 功能。 他们想到的是下面的方框图。 如果看起来不错,你能帮助回顾一下吗?  

1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    喜欢这个吗? 是的、同步锁正常。 我不知道什么是时间码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、PY 和 Noel、
    建议的图仅适用于视频时钟同步。

    时间代码是指一天中的时间和(可选)日期序列信号。
    对于视频(磁带/时间线)剪辑、时间代码包含绝对剪辑时间。

    它可以线性调制或编码为可见区域外的视频像素。
    第一个可以通过音频连接传输、第二个可以通过视频通道传输。
    这些是调制信号、因此必须对其进行解调和解码才能使用。


    由 SMPTE 12M 协议定义

    此致、
    Octo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Octo:

    您是否知道如何在硬件电路设计中实现时间码功能?

    我知道时间编码信号/格式可以从 MCU/SoC 生成、然后经过 DAC 向下一个器件输出模拟音频信号以实现时间校准。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    我认为使用 SoC 进行 LTC 读取和生成是最简单的方法。
    我不知道有一个完整的 LTC 芯片、它仍然需要由控制器进行配置。

    我有很好的经验与 libltc + ltctools 结合使用 PTP 计时

    此致、
    Octo