This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:usb2 任意固件升级

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1630963/lmx2492evm-usb2any-firmware-upgrade

器件型号: LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

购买了 lmx2492evm 、其中包括 usb2any 设备。 运行 TICS Pro 时、usb2 任何固件需要升级。 按下 BSL 按钮没有任何作用。 无休止的循环。 非常棒的 TI 质量控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题可能与 Win11 有关。

    您会尝试以下步骤吗?

    1.将 USB2ANY 连接到 PC、USB2ANY 上的 LED 应保持亮起状态

    2.打开 TICS Pro (v1.7.10.1)

    3. TICS Pro 要求进行固件更新

    4.单击“确定“、系统将提示另一条消息

    完整消息应为:

    *******

    1.如果将 USB 电缆连接到 USB2ANY、则将其断开。

    2.按下 BSL 按钮 (S1) 的同时,连接 USB 电缆。

    *******

    5.拔下 USB 电缆,按住 BSL 按钮,然后再插上电缆

    6.你应该得到下面的消息

    点击 Update Firmware 按钮以继续

    7.单击“关闭“、您可能会看到一条错误消息

    只需点击“OK"继续“继续。 TICS Pro 可能会自动关闭。  

    8.再次打开 TICS Pro、它应该可以识别 USB2ANY

     

    9.要确认连接、请转至接口

    点击 Identify 按钮以确认 USB2ANY 上的 LED 闪烁。