This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:无法从电路板获取任何信号

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1630622/lmx2572evm-cannot-get-any-signal-from-board

器件型号: LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我一直在尝试让 LMX2572EVM 在时钟应用中正常工作。 我似乎无法生成任何有用的信号。 默认配置不会在 spectrum 分析仪上显示任何内容、并且在四处播放后、如果我将 RFoutB 设置为 1500、我似乎只会看到 1.54GHz。 其他任何东西、我什么都看不到、或者只是保持在 1.54GHz。

我流经 VCC 的直流电流为 73mA(未选中 OUTA_PD 和 OUTB_PD)、54mA(仅选中 OUTA_PD)和 35mA(均选中)。

这是 1.54GHz 信号的图片。  

  

我为 VCC 提供 3.3V 电压、Reference Pro 的两个 OUTP 端接 50 欧姆、LMX2572 的 RFOUTAM 端接 50 欧姆。  

如有任何帮助、我们将不胜感激。 我不太熟悉如何操作该器件、但我想现在应该能够看到一些信号。  

P.S.我正在使用的频谱分析仪仅转到 3GHz、但我已尝试在此范围内的输出频率为无作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到图像中的标记未更新。 但是、对于以下设置、更新后的标记为 1.83GHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI - Reference Pro 板上的操作系统跳线设置不正确。 配置为 LVPECL、我将其切换为匹配。 将其包含在手册中会有所帮助。