This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:利用备用电源

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632254/bq32000-utilizing-the-backup-supply

器件型号: BQ32000

您好:

 

BQ3200 数据表中有以下段落:  

image.png

是否有可能获得更多信息、特别是在使用超级电容器作为基础电源的情况下?

 

此致、

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装超级电容器或备用电池后、为 BQ32000 器件提供 Vcc 至少 1ms、然后移除 Vcc 电源。

    当向 BQ32000 器件施加 Vcc 时、该器件会自动切换以使用来自 Vcc 的电源。 移除 Vcc 电源后、器件将切换到在电气特性部分中指定的电流下使用备用电源。 简而言之、为了获得合适的电流消耗、需要进行切换。