This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04714-Q1:无外露焊盘连接(插座使用)时的热性能

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631517/lmk04714-q1-thermal-performance-without-exposed-pad-connection-socket-use

器件型号: LMK04714-Q1

您好:

我正在查看 LMK04714-Q1、了解一个器件不会直接焊接到 PCB 上的用例。 这并非与时钟和计时严格相关、但它是 LMK04714-Q1 唯一存在的论坛。

从数据表中可以看出、热规格(例如 theta-ja)假设采用标准 PCB 安装、其中外露焊盘焊接到导热焊盘上。

在我们的应用中、器件改为放置在测试插座中、而外露焊盘不会连接到导热路径。 该器件将长时间(24–36 小时)通电(直流偏置)、并具有极少的开关活动。

您是否对此配置中的热行为有任何指导、例如:

  • 没有外露焊盘连接时的 θ JA 预计会下降
  • 对于插槽式运行中的热管理建议
  • 假设保持结温限值、这些条件下的运行是否处于合理使用范围内

感谢您的参与和支持!

此致、
Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们没有这些信息。

    即使在插座中使用器件、也需要将外露焊盘连接到 PCB 进行热传递。 该器件会消耗大量电流、尤其是在使用所有输出通道时。 将外露焊盘保持未连接状态会带来很大的风险。  

    仅供参考、插座应有一束齿将外露焊盘连接到 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、很高兴知道。

    我不确定您发送的图片中的该插座是否专门用于适应 LMK04714-Q1、但如果是、您是否愿意分享设计理念和模型? 我目前希望使用 Yamaichi IC51-0644-807、但数据表、图纸和 3D 模型没有足够的信息来说明此 IC 是否具有良好的机械配合性和确定性。 否则、给出的信息表明它是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    插座通常是量身定制的。

    您可以咨询 Contech Solutions (https://www.contechsolutions.com/) 或 Ironwood Electronics (www.ironwoodelectronics.com)。  

    我们将 Ironwood CBT-QFE-3001 用于其他采用与 LMK04714 相同封装的器件。