This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610 上如何正确使用快速锁定功能?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631987/lmk04610-what-is-the-correct-usage-of-fast-lock-feature-on-lmk04610

器件型号: LMK04610

尊敬的 TI 团队:

我们将 LMK04610 用于 CPRI 应用。

我们希望使用快速锁定功能。

为此、我可以看到、可以在器件寄存器中对特定于快速锁定的 Int 和 Prop CP 值进行编程。 我想了解以下寄存器是否可用于动态启用或禁用器件中的快速锁定功能?  

字段名称:PLL1_FAST_LOCK

注册名称:R85
起始位:6.
停止位 :6.
长度  : 1.

说明:PLL1 快速锁定启用。

最新数据表图 51 中给出的流程图询问如何将 Prop/Store-CP 设置为“快速锁定值“、以及在实现锁定后将这些值设置为“非快速锁定值“、这与器件保持两个不同的寄存器用于标称和快速锁定模式以及通过寄存器中的控制位启用/禁用相矛盾。

您能否分享有关使用快速锁定功能和在软件中动态更改操作模式的详细步骤?

此致、

Vinod