This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:数据表和 TICS Pro 寄存器设置之间的差异。

Guru**** 2914790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631388/lmx1214-differences-between-register-settings-the-datasheet-and-tics-pro

器件型号: LMX1214

我使用 TICS Pro 配置了 LMX1214 寄存器、但这与数据表存在差异。  

(1) R8 寄存器 AUXCLKOUT_EN:在数据表中、它被分配给 D5、但在 TICS Pro 中、它似乎被分配给 D4。
数据表或 TICS Pro 中的哪一个正确?

AUXCLKOUT_EN.png

 

(2) 在下面的 TICS Pro GUI 中、选中 MUXOUT 复选框会将 R23 寄存器的 D6 设置为“1",“,但、但在数据表中、它为“0",“,并且、并且似乎没有分配任何内容。 使用 MUXOUT 时、是否有必要将 R23 D6 位设置为“1"?“?

MUXOUT.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AUXCLKOUT_EN、TICS Pro 正确、此位位于 R8[4]中。

    2. MUXOUT (R23[6]) 是一个可配置位、0 =锁定检测输出;1 =寄存器读回;器件默认值= 0。 因此、如果我们要执行寄存器读回、我们需要将该位编程为=1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    LMX1214 数据表中未提及 MUXOUT (R23[6])。
    您能告诉我、当 R23[6]=“0"时“时、  
    MUXOUT 引脚是否为“高电平“表示“锁定检测“、
    MUXOUT 引脚“低电平“表示“未锁定“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、当 R23[6]设置为 0 时、MUXOUT 引脚将表示锁定检测输出。 如果锁定了倍频器、该引脚将变为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我想再问一个问题。

    在 LMX1214 数据表中、寄存器 R7[0]状态的注释“将此字段编程为 0x1“。  我写入了 0x1、但当我读回它时、返回'0x0'。
    该位在数据表中“未披露“。
    寄存器 R7[0]读取 0x0 是否正常?
    此外、其他“未披露“的寄存器值是否可以​​读取​​与写入值不同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、回读值可能不等于写入值是正常的、数据表具有有关 SPI 回读的以下注释。