Other Parts Discussed in Thread: NE555, NA555
你(们)好
器件型号 NE555DR SOIC 8 D — 封装焊盘中心尺寸与数据表 LAN 图案不匹配
封装焊盘中心尺寸:4.9mm、
数据表 LAN 图案焊盘中心尺寸:5.4mm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Venkatesan、欢迎来到 TI e2e 论坛。
它在哪里显示“4.9"?“?
尊敬的 Ron:
在封装中、我们使用 4.9

Venkatesan、
您需要联系此内容的所有者以请求更正。
这里是一个建议的链接: https://www.ultralibrarian.com/contact/
Venkatesan、
5.4mm 正确。 这里的每个 SOIC 8 都是相同的。
我从供应商处下载了 NE555 并得到了错误的尺寸。 但是当我下载 NA555 时,我得到了正确的值。
https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=NA555&package=D&pin=8
现在、试试这个。