This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYNC 类别对 OSCin 频率的影响

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631974/lmx2594-effect-of-sync-category-on-oscin-frequency

部件号: LMX2594

尊敬的 TI 专家:

你好。

我需要同步多个 LMX2594 器件。 我的 RFoutA (DCLK) 输出频率为 2500MHz、我的 RFoutB (SYSREF) 输出频率为 31.25MHz、OSCin 输入频率为 250MHz。

根据图 1、RFoutA (DCLK) 为类别 1、RFoutB (SYSREF) 为类别 3。 基于的说明 “SYNC 引脚和相位对齐“ 对于图 2 中的 LMX2594、这是否意味着我的 OSCin 频率必须在 100MHz 范围内? 如果是、我当前的 250MHz OSCin 是否不正确?

此致。

图 1:

image.png

图 2:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该流程图仅适用于 VCO 或通道分频器输出。  

    Sysref 时钟在内部生成、它将与射频时钟相位对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    感谢您的答复。 我可以这样理解吗:根据上面的频率配置、SYNC 情况应该属于类别 1、这意味着 OSCin 范围可以是 0–1400MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjing、

    没错。 但是、由于需要 SYNC 模式并且启用输出分频器、因此 IncludedDivider = 4。 因此、由于最小值、FPD 限制为小于 100MHz N 分频器要求。 较高的化石没有任何好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我的寄存器配置设置如图 1 所示。 它们与您提供的有所不同。 您能帮助检查我的配置是否有问题吗?

    图 1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjing、

    只要 CHDIV 值可被 3 整除、则 IncludedDivide = 6。  

    建议在 VCO 频率较低 (10GHz) 时使用 CHDIV = 4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回答!