This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1120:LMKDB1120Z100:100 Ω 输出型号的相位本底噪声和图

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632062/lmkdb1120-lmkdb1120z100-phase-noise-floor-and-plots-for-100-ohm-output-variant

器件型号: LMKDB1120

我们在 LMKDB1120Z100 中针对 100 Ω 差分时钟分配应用进行设计、并需要相位噪声数据来完成抖动预算。

数据表 (SNAS855F) 提供附加 RMS 抖动数值和 PSNR 杂散抑制数据、但我们无法找到:

 1.以 dBc/Hz 为单位的相位噪底
 2. 100 欧姆输出型号的相位噪声与偏移频率间的关系图
 3.附加相位噪声图(输出减输入)显示缓冲器自身的贡献

图 6-3 和图 6-4 中的典型特性似乎适用于 85 Ω 型号。 TI 能否提供 LMKDB1120Z100 的等效图?

85 欧姆和 100 欧姆输出型号之间的相位噪声性能是否有任何差异、或者缓冲器内核是否完全相同且仅输出终端不同?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  
    除了输出阻抗之外没有任何差异。  

    如果您有 ref clk 相位噪声曲线的.txt 文件、则也可以使用 PLLatinumSim 来模拟输出 PN。  
    我有一个来自 Rakon (VX1490U) 的非常高性能 CMOS VCXO、这就是 LMKDB1120 的 PN 性能。  

    本底噪声应约为~170dBc/Hz  


    因此、附加抖动应约为~28fs。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vicente -

    这是很棒的! 在禁用自动输出禁用的情况下、最小输入频率为 1MHz。 是否有最小脉冲宽度、例如我们是否可以使用间隙时钟/即使在禁用 AOD 的情况下、占空比最小值也是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    即使在禁用 AOD 的情况下、占空比最低值也适用。 违反这些规定可能会导致意外输出。

    谢谢、

    Michael