This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:SSC 编程

Guru**** 2872520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632710/cdce6214-q1-programming-for-ssc

器件型号: CDCE6214-Q1

您好、

我们使用第 0 页上配置为默认频率 100MHz 的 CDCE6214-Q1。

我们需要对 SSC 100MHz 的第 1 页进行编程、在 32KHz 下传播率为 0.25%。

然后、我们需要能够通过仅控制器件的引脚来选择 NVM 第 0 页或第 1 页。

我们的系统作为访问 I2C 接口并控制每个引脚。

您能否提供这样做所需的步骤?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    我们正在调查您的查询、下周初我会联系您。

    此致、

    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

     

    使用 I2C 与器件的寄存器映射相连接、可通过寄存器 R3[9]控制 EEPROM 哪个页面用于 NVM 提交操作。 通过将其设置为 1h、进行更改并将寄存器内容提交到 EEPROM (R3[10])、您可以将 SSC 设置编程到第 1 页。 下面是 CDCE6214-Q1 寄存器映射供您参考: CDCE6214-Q1 寄存器

     

    CDCE6214-Q1 还允许您通过控制器件上的 HW_SW_CTRL 引脚(引脚 23)来选择 EEPROM 第 0 页或第 1 页。 HW_SW_CTRL = 0 选择页 0、而 HW_SW_CTRL = 1 选择页 1。

     

    此致、

    Jaryd.