Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1
器件型号: CDCE6214-Q1
您好、
我们使用第 0 页上配置为默认频率 100MHz 的 CDCE6214-Q1。
我们需要对 SSC 100MHz 的第 1 页进行编程、在 32KHz 下传播率为 0.25%。
然后、我们需要能够通过仅控制器件的引脚来选择 NVM 第 0 页或第 1 页。
我们的系统作为访问 I2C 接口并控制每个引脚。
您能否提供这样做所需的步骤?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1
器件型号: CDCE6214-Q1
您好、
我们使用第 0 页上配置为默认频率 100MHz 的 CDCE6214-Q1。
我们需要对 SSC 100MHz 的第 1 页进行编程、在 32KHz 下传播率为 0.25%。
然后、我们需要能够通过仅控制器件的引脚来选择 NVM 第 0 页或第 1 页。
我们的系统作为访问 I2C 接口并控制每个引脚。
您能否提供这样做所需的步骤?
谢谢
您好 Carlo、
使用 I2C 与器件的寄存器映射相连接、可通过寄存器 R3[9]控制 EEPROM 哪个页面用于 NVM 提交操作。 通过将其设置为 1h、进行更改并将寄存器内容提交到 EEPROM (R3[10])、您可以将 SSC 设置编程到第 1 页。 下面是 CDCE6214-Q1 寄存器映射供您参考: CDCE6214-Q1 寄存器。
CDCE6214-Q1 还允许您通过控制器件上的 HW_SW_CTRL 引脚(引脚 23)来选择 EEPROM 第 0 页或第 1 页。 HW_SW_CTRL = 0 选择页 0、而 HW_SW_CTRL = 1 选择页 1。
此致、
Jaryd.