Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMK1D1208
大家好、我想问您以下问题。
如 LMK1D1208 等串联在一起时、如果在上电之前接收到时钟输入、是否存在故障风险?
问题的背景
-我们假设由卡 A 生成的 10MHz 时钟将通过背板提供给卡 B ,而 10MHz 时钟将分布在卡 B 内。*LMK1D1208 等在卡 B 上实施
-卡 A 和卡 B 必须支持热交换。 如果在已插入卡 A 并输出时钟的情况下将卡 B 插入器件、则可能会在向时钟缓冲器加电之前输入来自卡 A 的时钟。
感谢您的支持。
此致、
Takumi