This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:热插拔

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1633370/lmk1d1208-hot-swapping

器件型号: LMK1D1208

大家好、我想问您以下问题。

如 LMK1D1208 等串联在一起时、如果在上电之前接收到时钟输入、是否存在故障风险?

 问题的背景

-我们假设由卡 A 生成的 10MHz 时钟将通过背板提供给卡 B ,而 10MHz 时钟将分布在卡 B 内。*LMK1D1208 等在卡 B 上实施  

-卡 A 和卡 B 必须支持热交换。 如果在已插入卡 A 并输出时钟的情况下将卡 B 插入器件、则可能会在向时钟缓冲器加电之前输入来自卡 A 的时钟。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、

    此器件支持失效防护操作、因此可在通电之前施加输入、这样就不会出现任何问题。  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    非常感谢您的回答!

    我明白了。

    此致、

    Takumi