This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:技术援助申请 (SO#521744)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1635112/lmk04832evm-technical-assistance-request-so-521744

器件型号: LMK04832EVM

高科技、

PN #LMK04832EVM

1pCS 自 PO#029-FY977、D/C 2545 和批次代码 5021665SVT

 

我们的客户在运行过程中遇到问题:在 14 个通道中、6 个通道不产生信号输出、2 个通道仅支持 LVDS 输出、但无法支持 LVPECL 输出。

这张屏幕截图显示了通道 5。 它应该提供 LVDS 输出、其峰峰值电压 (Vpp) 为 400mV。 黄色迹线显示交流耦合后 SMA 连接器处的信号输出、而蓝色迹线显示芯片本身的直接输出(在交流耦合阶段之前探测)。 该信号仅包含 3.3V 直流分量、没有明显的 40MHz 交流输出。

您能帮助我确定此问题的原因吗? 谢谢你。  

Image-1 (SO#521744).jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 TICS Pro 中使用 EVM 默认配置、CLKout5 将断电。

    即使启用输出、也应将其配置为 CML 输出、因为该 EVM 的输出引脚 50Ω 上拉至 Vcc。

    在 TICS Pro 中启用输出后、您可以从 CLKout8 和 CLKout9 获取 LVDS 输出。