This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:如何使用 Reference Pro 将外部 MCU 触发器与 LMX2595 斜坡模式同步

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM, MSP430FR6989, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632194/lmx2595evm-how-to-synchronizing-external-mcu-trigger-with-lmx2595-ramp-mode-using-reference-pro

器件型号: LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6989、LMX2595、 LMK61E2

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用处理 FMCW 雷达应用 LMX2595EVM 和 专业参考 继续讨论。 我正在使用外部器件 MSP430FR6989 MCU 为 LMX2595 的自动斜坡模式提供触发信号(触发器 A)。

但是、我遇到了 MCU 触发器和 LMX2595 内部斜坡时序之间的时序漂移/不匹配问题。 由于 LMX2595 由来自 Reference Pro 的 100MHz LVPECL 信号提供时钟、并且我的 MCU 使用自己的独立时钟运行、因此它们不会被锁相。

我有以下问题:

  1. Reference Pro GPIO 功能: 我注意到 Reference Pro 电路板提到的 GPIO0/GPIO1 (SDA/SCL) 似乎具有板载 MSP430。 用户是否可以对这个板载 MSP430 进行编程、以便为 LMX2595 生成同步触发信号? 或者、这个 MCU 是否严格保留用于 USB 转 I2C 桥接器功能?

  2. 同步策略: 如果用户无法对板载 MSP430 进行编程、建议采用哪种方法将外部 MCU (MSP430FR6989) 与 LMX2595 斜坡时钟同步?

    • 是否有办法将 100MHz LVPECL 参考时钟从 Reference Pro 安全地馈入 MSP430FR6989?

硬件设置:

  • 合成器:LMX2595EVM

  • 参考:Reference Pro(基于 LMK61E2)

  • 外部控制器:MSP430FR6989 LaunchPad

感谢您的帮助。

ccc59b1b-e601-4ac9-94ac-238b75ab71cf.jpgd03a9de0-aeac-4fc3-b0d4-4a4701993316.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在自动斜坡模式下、斜坡频率在每个 FPD 周期递增。 因此、触发信号应与合成器的基准时钟同步。  

    如果您的 MCU 可以在 Ref PRO 的 100MHz 时钟上运行、则可以使用您的 MCU 向合成器生成同步触发信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回答。 遗憾的是、MSP430FR6989 的最大频率是 16MHz。 我似乎无法将 100MHz LVPECL 从参考 PRO 分频为我的 MCU 可以接受的 CMOS 级时钟。

    根据您的经验、我是否可以使用 LMX2595 的 MUXout 引脚作为 MCU 的同步反馈、而不是共用参考时钟?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Cheng:

    MUXOUT 是锁定检测输出或寄存器读回数据输出、它不是周期性时钟。

    您希望如何使用触发信号? 我不确定即使您可以提供同步触发信号、LMX 器件是否能够满足您的要求。

    您有时序图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将一个 GPIO 引脚从 MSP430FR6989 连接到 RampCLK_TP 在 LMX 板上、我确保 MSP430 和 LMX 共用一个接地端。

    我正在使用 MCU 上的计时器生成触发信号。 发送触发器后、LMX 应该会生成从 12GHz 到 12.125GHz 的频率斜升。 在接收器侧、我观察到正弦波、因为我使用包络检波器对信号进行降频转换。

    我已附上接收到的信号以供参考。 如图所示、0.2ms 左右的斜坡看起来比预期更早被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Cheng:

    是否低于您要实现的目标?  

    请注意、您所需的线性斜坡范围为 125MHz、使用 LMX2595 可能也可能不可能做到这一点、器件无法确保这个范围、并且可能因器件而异。 为了获得线性斜坡、必须将 Threshold 设置为大于斜坡范围、否则将在斜坡期间进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    是的、这实际上是我要在 LMX2595EVM 上实现的功能。  

    如果器件无法保证 125MHz 斜坡并且可能因器件而异、则该器件可保证的范围是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuzu

    无法确保线性斜坡、因为我们没有在产品中测试此商品。

    通常、如果斜坡频率位于 VCO 内核的中间、则线性范围很可能因器件间和随温度的变化而可重复。 线性范围可高达 100MHz。 但是、如果斜坡频率落在两个相邻 VCO 内核的边界内、则很难判断线性范围。 例如、如果我们使用 VCO4 从 12GHz 上升到 12.1GHz。 当斜坡达到 12.05GHz 时、PLL 可能会失锁、因为这可能是最大频率 VCO4 可支持的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我谨确认我对这个问题的理解。

    从数据表说明中可以看出、似乎是 11900–12100MHz 有特殊的校准约束。 这是否意味着该频率区域是出现斜升的主要原因 12GHz 难以保证?

    如果是、将线性调频脉冲完全移出该区域是否是一种实用的权变措施? 例如:

    • 11.7 GHz 到 11.825 GHz 或
    • 12.125GHz 至 12.25GHz

    这些范围是否更有可能提供可靠的 PLL 锁定和可重复的斜坡行为?

    此外、因为表 6 显示了这一点 VCO5 涵盖 12GHz 至 12.9GHz 的频率 、我想知道是否使用 VCO5 直接用在 A 上 12GHz 至 12.125GHz 可以进行斜坡处理、或者是否存在内部限制仍会强制器件在此区域中出现与 VCO4 相关的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuzu

    本说明适用于部分辅助校准、无辅助校准没有问题。

    然而、11.9G 至 12.1GHz 落在两个 VCO 内核的边界内、该区域不适合线性斜坡。

    建议的新频率范围会更好、可以很好地确保它们远离边界。

    12GHz 位于 VCO4 和 VCO5 的边界、 如果我们强制器件使用 VCO5、器件之间的差异和温度变化可能会影响斜坡的较低频率(接近 12GHz)下的操作。