This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:配置 LMK04616 时需要帮助

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632932/lmk04616-need-help-configuring-lmk04616

器件型号: LMK04616

我的电路板上 连接了 LMK04616 和一个 100MHz 固定频率振荡器 (CCLD-033)、并连接到 OSCin 端口。 这是外部硬件供应商的设计选择、因此不要问我这个问题。

输出频率可以有 2 种变体:

  1. 1000/RF 250MHz、预分频器=6、N=10、  
  2. 1200/300MHz、预分频器=5 且 N=12

较低的频率显然由输出块中的 4 个分频器生成。

首先、我需要帮助来获得所需的信号流(即完全禁用和绕过输入级和 PLL1):

LMK04616._configpng.png

并不总是很清楚寄存器映射中的“使能缓冲器“具体指的是什么。

其次、我需要帮助为 2 个频率变体配置环路滤波器。 我对此不是很了解、数据表直接建议“联系 TI 了解应用要求、以获得优化的环路滤波器设置“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    我们一直到星期一因为复活节假期 — 我会给你。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要帮助配置锁定检测寄存器 0x87-0x8C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    感谢您的耐心。 我随附了两个针对您的输出频率相应命名的寄存器文件。 信号路径已设置为通过 OSCin 输入 100MHz 的输入频率、并绕过 PLL1。 在这两个文件中、PLL2 的锁定检测状态都将在 STATUS0 引脚上输出。

    e2e.ti.com/.../lmk04616_5F00_100_5F00_250.txte2e.ti.com/.../lmk04616_5F00_1200_5F00_300.txt

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    可以看到、所有与 PLL 环路滤波器相关的设置均保留为默认值。 请确认是否正常。

    此外、我感到惊讶的是、尽管数据表要求使用 00、但寄存器 0x85、0x86 被设置为 01、而类似的 0xF6 被设置为 00、这与第 9.5.1 节相矛盾

    此外、还有一些设置会让人怀疑配置是否已根据我们的用例进行了调整。 例如、它会使 CLKIN 处于启用状态。 请重新检查配置。

    最后一个问题不是有关上述配置的问题、而是一般性问题。

    未正确记录寄存器 0x127-0x12E 中的压摆率设置。 完全不清楚这些值代表什么。 这一点应该得到改进。 我感到不得不盲目地接管您的配置。