Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-SEP
器件型号: LMX2694EPEVM
主题中讨论的其他器件: LMX2694-SEP
我正在使用 LMX2694-SEP 处理一个具有不同配置/可能性的项目。 fOSC 输入将为 50MHz 或 10MHz、RFOutA 将为 400MHz 或 5GHz、RFOutB 需要小于 30MHz。 如果 RFOutA=RFOutA=RFOut, 400MHz 则可以选择 500MHz。
根据 LMX2694-SEP 2022 年 3 月的数据表、如果需要通道分频器、RFOutB=SYSREF 是获得不同于高频 RFOutA 的低频输出的唯一方法。 这需要同步模式。 我不希望 SYNC 引脚上有任何时序限制、因此我希望是类别 2、1b 或 1a(请参阅图 7-5“确定 SYNC 类别“)。 当 X1 (X2=0) 时、所有相关输出频率 (400MHz、500MHz、5GHz) 都是 fOSC (50MHz 或 10MHz) 的整数因子。 对于 5GHz 情况、CHDIV=2、这将提供类别 1b;对于 400MHz 和 500MHz 情况、我们得到类别 2。
使用 LMX2694 评估板进行测试、我们发现对于 RFOutA=RFOutA=5GHz 500MHz 或 RFOutA=5GHz、我们可以获得请求的输出频率和选择的 RFOutB(例如 25MHz 或<xmt-block2> 15.625MHz</xmt-block>)。 15.625MHz。
但是、对于 RFOutA=RFOutA 的情况、一旦 VCO_PHASE_SYNC 切换为 1、400MHz 就会更改为 600MHz。 就我可以看出锁定信号是有源的。
如果我们从工作中的 500MHz 配置开始、则更改为 480MHz 会起作用、但 10MHz 470MHz 会提供 600MHz 输出。 在这种情况下、唯一的区别是 fVCO 从 7680MHz 变为 11280MHz、N 从 192 变为 282 以进行补偿、VCO_SEL 需要从 VCO1 变为 VCO4。
我们还尝试了 INPIN_IGNORE=0 并切换同步。 我们还尝试了“写入所有寄存器“。 还尝试将 MASH_ORDER 从默认的三阶更改为整数模式。 所有这些都提供了 600MHz 输出、而不是 GUI 中显示的请求的 400MHz。
附件是旧版本 GUI 和配置文件的屏幕截图:一切都“正常“、没有琥珀色警告或红色错误。 状态消息指示类别 2。

LMX2694_fOSC=LMX26X_1X_OUTA=ECG 010MHz SYSREF = 20MHz 00.tcs 400MHz
此问题似乎与以下帖子中的问题相同、但未解决不正确的输出问题。我认为:
为了获得所需的输出、我需要调整哪些设置、哪些值范围是安全的? 虽然 500MHz 案例有效、但不清楚是否安全/稳健。