This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:VCCO 输入和 1.8 LVDS 信令

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1632624/cdce6214-q1-vcco-inputs-and-1-8-lvds-signaling

器件型号: CDCE6214-Q1

在当前设计中、所有 VDDO 输入均以 2.5V 电压供电。 输出 2 设置为 1.8V LVDS、这是否会损坏器件?  

我发现输出 1 或 2 上有关 2.5V 和 1.8V LVDS 的 VCC0_12 的信息冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    我会调查并回复您。  

    您能否帮助共享指向冲突信息的链接?

    此致、

    Sandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:  

    要正确使用 OUT2 上的 1.8V LVDS 输出、输出的电源 (VDDO_12) 必须为 1.8V。
    使用不同的 VDDO 也会影响 LVDS 信号的 Vcm:

    此致、
    Jaryd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jaryd。 针对 1.8V CMOS 单端或 1.8V LVDS 对输出进行编程是否会损坏器件、或者它是否会影响 VCM 和/或差分摆幅?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    在输出端使用 1.8V LVCMOS 或 1.8V LVDS 不会损坏 CDCE6214-Q1 本身。 输出类型的选择取决于应用的具体细节、包括输出端所需的摆幅大小。

    此致、
    Jaryd.