This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C23208A:设计查询和审查

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1634868/lmk5c23208a-design-inquiry-and-review

器件型号: LMK5C23208A
主题中讨论的其他器件: TCA6416A

尊敬的团队:

我计划在电路板中使用时钟发生器 LMK5C23208ARGCR。

用于 XO 输入 LVCMOS 时钟、由 OCXO 晶体 (49.452MHz) 提供。

根据 LVCMOS 的数据表端接、串联电阻器 Rs 连接到 XO 输入

image.png

  1. 提供的 Rs 电阻值是多少?
  2. 在我的电流原理图中、我在晶体到 XO 输入之间连接了一个 0.1uF 的串联电容器

image.png

建议使用上述哪个端接具有最小抖动。

 

此致、

Abhishek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    串联电阻用于匹配 LVCMOS 驱动器和布线之间的阻抗。 例如、如果 XO 的输出阻抗为 17 欧姆、则可以使用 Rs = 33 欧姆来匹配 50 欧姆的布线阻抗。  

    在您的情况下、由于您已经有一个 50 Ω 的接地端接电阻、因此无需串联电阻。 0.1uF 交流耦合电容器值也应正常。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lewis:

    0.1uF 串联电容器是否会增加时钟信号的抖动。  

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    串联电容器通常不会对时钟信号增加任何抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lewis:

    时钟 IC LMK5C23208ARGCR 的断电引脚 PD 通过 I2C I/O 扩展器 TCA6416APWR 连接到 FPGA。  

    通过 I/O 扩展器连接是否会导致任何问题、或者需要从 FPGA 直接连接到 PD。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    这应该没问题、您只需确保 IO 扩展器能够支持 LMK5C 预期的正确信号电平 (VIL 最大值为 0.4V、VIH 最小值为 1.2V、绝对最大值为 VDD + 0.3V)。 通过 TCA6416A 数据表、只要 VCCP 电源轨介于 1.8V - 3.3V 之间、就应该实现这一点。