Other Parts Discussed in Thread: LMK04714-Q1, LMK04368EPEVM, LMK04828, LMK04832, LMK04832-SP, LMK04832-SEP
器件型号: LMK04368-LMK038-SPI EP
Thread 中讨论的其他器件: LMK04368EPEVM、 LMK04828、LMK04714-Q1、 LMK04832、LMK04832-SP、 LMK04832-SEP
我评估了 LMK04368EPEVM、并对 CLKIN_SELx 引脚功能有疑问。
使用 TICS Pro 软件、我可以将 CLKin_SEL0 和 CLKin_SEL1 引脚配置为低电平或高电平。
根据数据表中的表 8-6、只有 CLKIN_SEL1 引脚用于在 CLKIN0 和 CLKIN1 之间进行选择。 但是、在我的 LMK04368EPEVM 上、CLKIN0 和 CLKIN1 之间的时钟选择似乎由 CLKIN_SEL0 控制、而不是由 CLKIN_SEL1 控制。
您能否确认哪个引脚对于在 CLKIN0 和 CLKIN1 之间进行选择是正确的?