This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:CDCLVP1102 至 Artix UltraScale+ LVDS 输入

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1637901/cdclvp1102-cdclvp1102-to-artix-ultrascale-lvds-input

部件号: CDCLVP1102

尊敬的先生/女士:

在我们的工程中、我们使用 CDCLVP1102 作为 FPGA 的输入触发接口。 由于芯片采用 LVPCEL、因此它由 3.3V 电源供电、而 FPGA 组使用 1.8V 电源供电。 根据 FPGA 文档、LVDS IVDiff 最小为 100mV、标称值为 350mV。CDCLVP1102 的输出使用 150 欧姆电阻器下拉至 GND、根据 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870502/cdclvp1102-lvpecl-to-lvds?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CDCLVP1102#、有一个 70 欧姆的串联电阻器连接到 FPGA、以将摆幅从 600mv 降低至 350mv

还有两个交流耦合 100nF 电容器、用于阻止直流偏置。 激活直流偏置和 100 Ω 终端内的 FPGA。  
当芯片的输入端没有信号(它是交流耦合输入)时,芯片的输出会有噪声,并且波动超过 100 mv 这就是为什么在 FPGA 中产生一个随机脉冲的原因。  
将脉冲连接到输入端时、在 FPGA 引脚上测量脉冲、但 FPGA 中的 IBUFDS 仍会产生随机脉冲。 (脉冲频率非常低)

当芯片的输入为几 KHz 方波时、结果是相同的。  
当芯片的输入高于 1MHz 方波时、我会收到相同频率的干净平方波。

我想问为什么在没有信号或低于 1MHz 信号时芯片的输出波动超过 100mv。 在我们的设计中是否忽略了任何因素?

我要提前感谢您的帮助和支持。

此致、

Hamed Sotoudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamed、

    能否详细介绍一下如何终止 CDCLVP1102 的输入?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    这是原理图、我认为可以简化说明

    输入为单端交流耦合输入、P 和 N 均进行直流偏置。
    根据此页面 CDCLVP1102:单端时钟输入 我假设输入应该可以正常工作。
    输出在 FPGA 侧端接并在电容器之后进行直流偏置(在 FPGA 内部,我甚至使用外部端接进行了测试)
    即使未连接输入、我也可以使用芯片示波器在 FPGA 中看到随机脉冲检测。 使用示波器、我可以看到输出端的摆幅在 100mV(及以上)左右。
    当我连接一个矩形信号时、在 10k 频率以上一切都正常工作、在它下方有许多检测到的随机脉冲。
    我们将将其用于 100Hz 至几 KHz 的脉冲以及某些应用 1MHz。

    此致、
    Hamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamed、

    我怀疑直流块是因为您无法正常看到低频信号输出的原因。 您能尝试对输入进行直流耦合吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我会试着让你知道。 但我想补充一点、即使没有任何器件连接到输入、FPGA 也会生成随机信号。 我检查了 CDCLVP1102 的输出,它随机摆动大约 150 mv。

    此致、哈默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是移除交流耦合电容器后的结果。
    芯片上的偏置电压为 2V
    FPGA 输入端的偏置为 1.2V
    终端在 FPGA 侧为 100 欧姆
    1 — 待测输入信号是占空比为 1%的 20kHz 矩形信号

    检测到一个不必要的脉冲
    占空比为 10%的 2kHz 至 20kHz 矩形信号


    3kHz 脉冲、脉冲宽度为 30ns

    4 个- 5MHz 脉冲、宽度为 30ns


    5 — 输入断开,没有信号馈送到芯片。


    其中有许多无用信号。
    实际上、在没有信号连接到芯片的空闲时间、预计没有输出和零。 但是、芯片输出会生成随机信号(波动幅度在 100mV 左右甚至更高)、而该信号会由 FPGA LVDS 检测为有效信号。

    当我在 FPGA 输入端产生 50mV 直流偏置差时 (P 侧为 1.080v、N 侧为 1.13V)、即使在 1Hz 脉冲下也可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hamed、

    输入端的偏置是导致您看到抖动的原因。 当不使用器件时,进行这种偏置会导致输出抖动 — 输入对任何电压差都非常敏感,您将看到所看到的输出行为。  

    适当的行动方案是执行您对偏置所做的操作 — 如果您可以将其应用于输入,结果将是相同的。 需要保持一定的差异以确保不进行切换。

    谢谢、

    Michael