This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用 FSK I2S 模式在频率输出中实现 LMX2571 不连续

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1631845/lmx2571-lmx2571-discontinuities-in-frequency-output-using-fsk-i2s-mode

器件型号: LMX2571

我们使用 LMX2571 来实现具有 16 个中间频率点的瓜西亚形状 FSK、该频率点使用 I2S 发送调制数据。 我们发现了一个问题、解调后的 FM 波形出现了偶尔出现的不连续性、如随附的图所示。 仅在某些通道上发生这种情况。

在调试时、我意外地将 0x401F5C 编程到器件中(即用 0x1F5C 加载寄存器 64 十进制)、这似乎可以解决这个问题。 但是、我意识到寄存器 64 没有记录、因此我对该命令的效果感到困惑。

关于为什么在某些通道上可能发生不连续以及 0x401F5C 命令可能有什么影响的建议?

lmx2571_fm_demod.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R64 定义了向 R 预分频器释放复位的超时计数器、我不知道这意味着什么、我需要咨询设计人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我读错了部分。 在 LMX2571 中、R64 定义了内部 LDO 设置。 我需要向设计人员咨询该寄存器的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    您的 R64 设置会启用 LDO 测试的测试模式、我们不知道测试模式如何解决您的问题。  

    无论如何、保持测试模式启用不会有任何不利影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。 您是否能够提供有关 LDO 测试模式的更多详细信息? 我想知道这是否会影响 I2S 线逻辑电平、从而影响时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    很抱歉晚才回复、我花了一些时间与设计师达成一致。

    我实际上是 50%对的,为混乱道歉。 您的设置确实使用了不同的 LDO 设置启用了测试模式。 遗憾的是、LDO 设置不仅适用于测试模式、还适用于正常运行。 也就是说、即使您禁用测试模式、器件也会继续使用新的 LDO 设置。  

    根据数据表中建议的寄存器值、LDO 输出为 2.5V。 您的设置会将电压降至 2V 以下。 器件中的许多地方使用此电源电压、我们认为使用新的 LDO 电压存在潜在风险。