Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM
器件型号: LMX2595EVM
我使用 LMX2595EVM 并使用 TICS Pro 软件进行手动斜升。 手动从 2.3GHz 斜升至 2.4GHz、从而实现 100MHz 范围。
当我将斜坡阈值频率设置为 20MHz 和步长时、ramp0 和 ramp1 分别连接到 5MHz 和–5MHz。 观察到完整的 100MHz 扫描。

但当我更改阈值为 20MHz 和步长的设置时、ramp0 和 ramp1 将表示为 3MHz 和–3MHz。 它只是扫描到 2.32GHz。

您能告诉我这里发生了什么吗? 阈值频率和步长是否存在某种硬限制?