This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-LVTTL:直流耦合 EP 参考电路

Guru**** 2977220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640948/lmk04828-ep-refernce-circuit-for-dc-coupled-lvcmos-lvttl-refernce-clock

器件型号: LMK04828 EP

image.png

尊敬的 Texus 团队:

希望每个人都做得很好。

我对基准电路有一些疑问 图 25:直流耦合 LVCMOS/LVTTL 基准时钟 指定的输出电压值 “LMK04828-LMK04828"<xmt-block0>“ EP

1) 为什么在发生直流耦合 LVCMOS/LVTTL 参考时钟的情况下、CLKinX 引脚之前没有 50 Ω 的端接

2) 如果电路用于直流耦合、为什么引脚 CLKinX*有交流接地基准(电容器耦合到接地)

3) 如果我的单端输入是 0 到 5V、我希望它围绕电压从 0 到 3.3V 摆动、这里可以添加分压器 circuit...ca、您可以通过修改图 25 来提供电路图

 

谢谢、此致

Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLKIN 设置为 MOS 输入类型时、接受直流耦合 CMOS 时钟。 CMOS 驱动器不需要 50Ω 终端。

    CLKIN 引脚具有内部偏置、不能直接短接至地。

    5V 单端信号的格式和频率是多少?