This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:OUTA_PWR 和输出功率之间的相关性

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1640943/lmx2595evm-correlation-between-outa_pwr-and-output-power

器件型号: LMX2595EVM

我只想知道变量“OUTA_PWR"与“与以 db 为单位的输出功率之间的关系。如果我知道上拉电路如何以 db 为单位 claculate 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是电流控制、近似输出功率变化与代码如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它还可以帮助我控制输出功率。 例如,我想要 3dB 功率的 3000MHz / 8000MHz 等,如何这可以做到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用下图作为起点。

    然后使用前面的图(图 20)确定功率设置、以降低目标电源。

    请注意、输出功率取决于 PCB 布局、上述方法可为您提供起点、您仍需要进行实际测量以最终确定功率设置。