This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:将 XO_P 直流耦合到削波正弦输出 OSC

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1641720/lmk5b12204-dc-couple-xo_p-to-a-clipped-sine-output-osc

器件型号: LMK5B12204

您好、

XO_P 是否可以直流耦合到具有 0.8Vpp 削波正弦波输出的 OSC? 是否有任何预防措施?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hua Zhang:

     

    XO_P 输入可以处理 0.8Vpp 单端电压摆幅、下面是 XO 输入特性表。 只要您的输入满足以下限制条件、该器件就能够支持削波正弦波 XO 输入。

     

    XO_P 具有带内部端接的可编程输入类型、可以支持直流或交流耦合块。 根据 XO 的输入类型、您可以调整 XO_TYPE 寄存器的值以更改内部 XO 输入缓冲器配置。 有关这方面的更多信息、请参阅 LMK5B12204 数据表的第 8.3.1 节

     

    此致、

    Jaryd.