Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
器件型号: LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04832

此 EVM 上安装的 LMP7731MF/NOPB (U6) 的用途是什么?
由于 CPout1 的范围为 0V 至 3.3V、因此 U6 的输出预计为 0V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832
器件型号: LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04832

此 EVM 上安装的 LMP7731MF/NOPB (U6) 的用途是什么?
由于 CPout1 的范围为 0V 至 3.3V、因此 U6 的输出预计为 0V。
您说的是 EVM 上的放大器 ",="" roboto,="" sans-serif;="" font-size:="" 18.4px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">不能用作阻抗缓冲器? 如果我想将其作为一个整体使用、我是否需要 ",="" roboto,="" sans-serif;="" font-size:="" 18.4px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">修改电路板?
板载 Crystek VCXO 没有问题。 我们通过外部 SMA 使用 Q-tech VCXO 进行测试。
由于我已经发布了我之前的问题 、即 LMK04832 没有使用 Q-TECH 122.88MHz VCXO 和 10MHz 参考时钟创建 PLL1 锁。
(PLL1 锁与 Crystek VCXO 配合良好)
因此、我们正在寻找一种在使用 Q-tech VCXO (Q-tech VCXO 的输入阻抗为 51kohm) 时锁定 PLL1 的方法。
您说 EVM 上的放大器不能用作阻抗缓冲器吗? 如果我要将其用作一个板、是否需要修改板?