This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:LMK04832 EVM 上的 LMP7731MF/NOPB (U6)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1641837/lmk04832evm-lmp7731mf-nopb-u6-on-lmk04832-evm

器件型号: LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04832

image.png

此 EVM 上安装的 LMP7731MF/NOPB (U6) 的用途是什么?

由于 CPout1 的范围为 0V 至 3.3V、因此 U6 的输出预计为 0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VCXO VTUNE(或 Vctrl)引脚输入阻抗较低、则可能需要使用运算放大器来克服 VTUNE 引脚的电荷泵漏电流。  

    运算放大器配置为电压跟随器、用作无源环路滤波器的缓冲器、并用作 VCXO 的电压驱动器。  

    遗憾的是、原理图错误。 无源环路滤波器应连接到运算放大器的+端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的是 EVM 上的放大器 ",="" roboto,="" sans-serif;="" font-size:="" 18.4px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">不能用作阻抗缓冲器? 如果我想将其作为一个整体使用、我是否需要 ",="" roboto,="" sans-serif;="" font-size:="" 18.4px;="" font-weight:="" 600;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">修改电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使用板载 VCXO、则不需要使用运算放大器、也可以继续使用无源滤波器。  

    板载 VCXO 具有相当好的 Vtune 输入阻抗、不会产生电荷泵泄漏问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板载 Crystek VCXO 没有问题。 我们通过外部 SMA 使用 Q-tech VCXO 进行测试。

    由于我已经发布了我之前的问题 、即 LMK04832 没有使用 Q-TECH 122.88MHz VCXO 和 10MHz 参考时钟创建 PLL1 锁。

    (https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1613987/lmk04832-lmk04832-lock-issue-due-to-vcxo-s-harmonics/6224926?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A416399#)

    (PLL1 锁与 Crystek VCXO 配合良好)

    因此、我们正在寻找一种在使用 Q-tech VCXO (Q-tech VCXO 的输入阻抗为 51kohm) 时锁定 PLL1 的方法。

    您说 EVM 上的放大器不能用作阻抗缓冲器吗? 如果我要将其用作一个板、是否需要修改板?