器件型号: LMK04832
您好的团队、
您能否在下面回答我客户的问题?
表 5、地址:0x16c 数据:0x00
该地址不会出现在寄存器说明或 TICS Pro 的 Raw Registers 部分。
这是固定值吗?
|
项目 |
标题 |
存储器地址 |
Name |
|
8.6.2.8.6. |
PLL2_DLD_CNT |
0x16A-0x16B |
PLL2_DLD_CNT[13:0] |
|
8.6.2.8.7 |
PLL2_LD_MUX、PLL2_LD_TYPE |
0x16E |
PLL2_LD_MUX PLL2_LD_TYPE |
表 5、地址:0x16e(未列出条目)
此地址出现在寄存器说明和 TICS Pro 的 Raw Registers 部分、但未在表 5 中列出。 表 5 中是否有遗漏的具体原因?
|
项目 |
标题 |
存储器地址 |
Name |
|
8.6.2.8.7 |
PLL2_LD_MUX、PLL2_LD_TYPE |
0x16E |
PLL2_LD_MUX PLL2_LD_TYPE |
关于上述两项
请说明是否应根据第 8.5.1 节中的步骤 4 对其进行编程、或者是否应将其排除在外。 (只是为了确认)
关于读回寄存器的确认
请确认客户理解无需对读回寄存器进行编程、 这是正确的:0x003-0x00D、0x183-0x184、0x188
他们问道、这些寄存器是否在“0x000 是第一个寄存器、0x555 是最后一个寄存器“范围内。
关于过去的查询:表 69 OSCin_FREQ 中的错误和解释不足
如前一个主题所述、我们了解数据表版本已被计划修订。 当前状态是什么?
>负责修改的人员是陪产假。 我问过我的经理、谁说更改已提交、并且在年底前仍有大量待公布的更改积压。
(客户希望确认这一点,以保留他们正在基于最新版本进行开发的证据)
此致、
伊藤和树