This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:有关 LMK04832 数据表的咨询

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1639568/lmk04832-inquiry-regarding-lmk04832-datasheet

器件型号: LMK04832

您好的团队、

您能否在下面回答我客户的问题?

表 5、地址:0x16c 数据:0x00

该地址不会出现在寄存器说明或 TICS Pro 的 Raw Registers 部分。
这是固定值吗?

项目

标题

存储器地址

Name

8.6.2.8.6.

PLL2_DLD_CNT

0x16A-0x16B

PLL2_DLD_CNT[13:0]

8.6.2.8.7

PLL2_LD_MUX、PLL2_LD_TYPE

0x16E

PLL2_LD_MUX

PLL2_LD_TYPE

表 5、地址:0x16e(未列出条目)

此地址出现在寄存器说明和 TICS Pro 的 Raw Registers 部分、但未在表 5 中列出。 表 5 中是否有遗漏的具体原因?

项目

标题

存储器地址

Name

8.6.2.8.7

PLL2_LD_MUX、PLL2_LD_TYPE

0x16E

PLL2_LD_MUX

PLL2_LD_TYPE

关于上述两项

请说明是否应根据第 8.5.1 节中的步骤 4 对其进行编程、或者是否应将其排除在外。 (只是为了确认)

关于读回寄存器的确认

请确认客户理解无需对读回寄存器进行编程、 这是正确的:0x003-0x00D、0x183-0x184、0x188

他们问道、这些寄存器是否在“0x000 是第一个寄存器、0x555 是最后一个寄存器“范围内。

关于过去的查询:表 69 OSCin_FREQ 中的错误和解释不足

如前一个主题所述、我们了解数据表版本已被计划修订。 当前状态是什么?
>负责修改的人员是陪产假。 我问过我的经理、谁说更改已提交、并且在年底前仍有大量待公布的更改积压。

(客户希望确认这一点,以保留他们正在基于最新版本进行开发的证据)

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    正确、只读寄存器不需要编程。

    OSCin 频率有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    OK、 PLL2_DLD_CNT 出现在 Raw Registers 部分 (R362-R363) 中。

    但 TICS Pro 不会显示 PLL2_LD_MUX、并且 Raw Registers 部分的上下文选项卡中未明确显示 PLL2_LD_TYPE (R366)。

    但需要 通过“其他“部分对它们进行编程、对吧?

    另外、请说明是否应根据第 8.5.1 节中的步骤 4 对这些进行编程、或者是否不需要。  

    我的客户在下面总结了状态。

    存储器地址

    TICS Pro

    部分中找到

    标题

    Name

    表 5.

    0x16A-0x16B

    R362-R363

    8.6.2.8.6.

    PLL2_DLD_CNT

    PLL2_DLD_CNT[13:0]

    PLL2_DLD_CNT[13:0]

    0x16C

    R364?  
    无说明

    无说明

    无说明

    未知

    0x00

    0x16E

    R366

    8.6.2.8.7

    PLL2_LD_MUX、PLL2_LD_TYPE

    PLL2_LD_MUX

    PLL2_LD_TYPE

    无说明

    我的客户需要确保表 5 的准确性以及如何处理 0x16C。

    表 5.

    TICS Pro  

    关于 OSCin、请找到 之前已回答的这个主题 Derek。

    应计划进行数据表回顾。 您能给我们提供最新信息吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    RAW Registers 页面用于根据我们在 TICS Pro 中其他位置所做的配置汇总所有寄存器值。 若要配置某个寄存器字段、我们应该在其他页面而不是 Raw Registers 页面中执行该操作。

    设置 PLL2 锁定检测器需要寄存器 0x16A、0x16B 和 0x16E。

    寄存器 0x16C 的复位值为 0x0、我们可以选择不对该寄存器进行编程。 如果我们要对其进行编程、请对 0x0 进行编程。

    我可以看到 OSCIN_FREQ 发生变化、但这个修订后的数据表尚未准备好发布。 官方发布的数据表可能不会在短时间内完成、如果客户接受、我们可以向客户提供带有水印的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您的更新。

    表 5 寄存器映射中未介绍 0x16E。

    这只是一个错误,需要修复?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    这是我们需要在新数据表中修复的另一个错误。