This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:手动斜坡脉冲计数

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1643015/lmx2595evm-manual-ramping-pulse-count

器件型号: LMX2595EVM

我正在执行从 480MHz 到 700MHz 的手动斜升、其等效的 fvco 分别为 7860MHz 和 11200MHz。 并尝试以 1MHz 的阶跃幅度斜升。
以下是根据 TICS Pro 软件进行的计算
通道分频器 16  
斜坡输入时钟 0 2684355  
斜坡输入时钟 1 1071057469
斜坡限制高 590558003.2
斜坡限制下限 8589934591。

我的怀疑是如何计算 这里所需的斜坡时钟脉冲数?  
原始地址
斜坡脉冲计数=(FVC 停止频率 — fvco 启动频率)/步长  
我观察到它刚从 485MHz 上升到 521MHz、尽管我们正在发送 3520 脉冲

脉冲计数=(11200-7680)/1
          = 3520 个脉冲  

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

ManualRamping.png

但如果我发送双脉冲 (3520*2) 我得到全范围 (480 到 700MHz )。

 

20210102_235049.png20210102_235035.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 1MHz 步长为 VCO 频率且斜坡时钟频率较低(例如 10kHz)、则 3520 斜坡时钟就足够了。  

    请注意、在整个斜坡周期内有多个 VCO 计算。 校准可能需要超过 20µs、在此时间间隔内、斜坡时钟会被忽略。 例如、如果您的斜坡时钟频率为 1MHz、则假设校准采用 10µs、校准期间将忽略 10 个斜坡时钟。 因此、您需要的斜坡时钟数量多于理论数量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Noel Fung、

    我已将斜坡时钟频率设置为 200kHz(5µs 的时间周期)。 由于校准时间可能需要达到 20µs、这是否意味着实际上并不是在每个频率阶跃/锁定的预期 5µs 速度下发生斜坡?

    例如、当以 1MHz 步长手动从 480MHz 斜升至 700MHz (FVCO:7680MHz 至 11200MHz) 时、我会发送 3520 个斜坡时钟脉冲。 因此、理论斜坡时间为:

    3520 × 5µs≈17.6ms

    但是、如果器件由于在 VCO 校准期间忽略某些斜坡时钟而无法在这些 3520 脉冲内完成完整斜坡、则有效斜坡时间会比理论值更长。

    此外、由于该斜坡跨越多个 VCO 区域、PLL 是否会在扫描期间执行额外的 VCO 校准、从而进一步增加总体斜坡持续时间? 在这里需要多少时间?  

    您能否澄清一下、校准时间是否有效地加到理论斜坡持续时间之上?

    此外、我还想了解自动斜坡如何实现已编程的斜坡时序。 如果校准本身可能需要超过一个斜坡时钟周期(例如,在斜坡时钟周期为 5µs 时 20µs)、那么自动斜坡如何仍然能够保持配置的斜坡速度?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以设置阈值和暂停时间(用于 VCO 校准)、以使校准所需的时间更具确定性。

    每当累积的斜坡频率达到或超过斜坡阈值时、器件都会自动进行校准。  

    例如、我们可以使 RAMP_THRESH = 30MHz、暂停时间= 20µs。

    那么将有 3520 / 30 =大约 117 次校准。 每次校准需要 20µs、总校准时间为 117 x 20 = 2.34ms。 给定斜坡时间为 17.6ms(对于 3520 斜坡)、总斜坡持续时间为 2.34 + 17.6 = 19.94ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Noel Fung。

    我有两个问题:

    1. 在自动斜坡中、什么决定了步长?我可以使用哪些最小可能步长?
      我根据电流设置和配置从 480MHz 斜升到 700MHz、看到的是步长为 7MHz。 (哪个参数决定此步长)



      频谱分析仪


    2. 您能否详细解释一下如何使用 TICS Pro 软件在完全辅助功能下执行从 480MHz 到 700MHz 的自动斜升?

      
     


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在自动斜坡中、频率在每个 FPD 周期递增一次(或者当 RAMPx_DLY = 1 时增加 2 个 FPD 周期)。  

    根据“所需的持续时间“和 Fpd、我们知道需要多少个斜坡 (RAMPx_LEN)。 例如、如果 Fpd = 100MHz 且所需的持续时间为 100µs、则从起始频率到结束频率有 10000 次斜坡。 给定斜坡数量和斜坡范围后、我们便可知道每个斜坡的步长。

    我不理解您的第二个问题、自动斜坡和完全辅助是该器件的两个不同功能。