请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2831
我有 lmx2831 评估板。 我试着测试一下。 用户指南指出我需要从 TICS TC 中选择 LMX2830-LMX(V0.0.2) 、但它只有 v0.0.1。 我想知道是否可以浏览该版本? 或者如何到达 TC (V0.0.2)?
您可以查看 LMX2831 EVM 的用户指南
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先、我要道歉、因为我对 LMX2830-LMX1204 TC 分布这一混乱状况负责。
请执行以下操作:
如果仍然麻烦您、您可以将 v0.0.2 下载内容解压缩到 C:\ProgramData\TICS Texas Instruments 2\Configurations\Profiles 中的任何位置、现在该配置文件应该在 TICS Pro 2 下次启动时可用。