This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:TICS PRO2

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1645133/lmx2820-tics-pro2

器件型号: LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMX2831

我有 lmx2831 评估板。 我试着测试一下。 用户指南指出我需要从 TICS TC 中选择 LMX2830-LMX(V0.0.2) 、但它只有 v0.0.1。 我想知道是否可以浏览该版本? 或者如何到达 TC (V0.0.2)?

您可以查看 LMX2831 EVM 的用户指南

LMX283-SNAS949.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我要道歉、因为我对 LMX2830-LMX1204 TC 分布这一混乱状况负责。

    请执行以下操作:

    1. 从 TC 的安全资源页面中、下载 v0.0.1(可执行安装程序)并安装 TICS Pro 2。 (我想您已经完成了此操作。)
    2. 从 TC 的安全资源页面中、下载 v0.0.2(zip 文件)。
    3. 在刚刚安装的 TICS Pro 2 中、在“Profiles“下、导入 v0.0.2 中的 zip 文件。
      1. 如果这导致了错误、请忽略它;该错误无关紧要、我已在待处理的版本中修复了它、但由于内部原因、此版本已延迟数月
    4. 现在、TC v0.0..2 应显示在 TICS Pro 2 的“Profile“选择菜单中。

    如果仍然麻烦您、您可以将 v0.0.2 下载内容解压缩到 C:\ProgramData\TICS Texas Instruments 2\Configurations\Profiles 中的任何位置、现在该配置文件应该在 TICS Pro 2 下次启动时可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有名为 0.0.7 的.zip 文件、导入时会显示该文件。 我看到了 v0.0.7。 您是否可以支持 0.0.2 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    则使用 0.0.7 而非 0.0.2。 用户指南是在 0.0.7 之前编写的、0.0.7 包含许多应该使用的错误修复程序。 这些指令应该仍然是等效的。