This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCBT1001:用于 50 Ω 终端负载的 CDCBT1001 应用

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCBT1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1642858/cdcbt1001-cdcbt1001-application-for-50ohm-termination-load

产品型号: CDCBT1001

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 CDCBT1001、其中 VDD_OUT = 2.5V、以 50 Ω 负载驱动单端 10MHz 时钟、如下图所示。 由于分压器、VOUT 为 (2.5)(34)/(34+50)=1.5V 30mA、Iout 为 2.5V/(34+50)=VOUT、低于最大持续输出电流 50mA、但由于数据表未列出 VDD_OUT=2.5V 的建议运行条件、我们想知道此 30mA 是否会损坏器件并缩短器件寿命、或者器件在这种工作条件下是否可接受? BTW、是否有其他推荐的能够在建议工作条件下驱动 50 Ω 负载的缓冲器 IC?

 driver.jpg

谢谢、

YW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请就此提供帮助。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    此操作是可以接受的。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的反馈!
    请检查我在下面的理解是否正确?
    IC 的功耗=(IDD_OUT)²(Rdriver)=(30mA)²(34 Ω)=30.6mW
    使用结至环境热阻计算温升△T 将为 (30.6mW)(426.7C/W)=15.4C
    如果在 85°C 的最大建议工作温度下运行、芯片的结温将为 85°C+15.4C = 100.4C、这低于 150°C 的最大结温、那么应该没有问题?

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    没关系。

    谢谢、

    Michael