This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:器件锁定、一段时间后解锁

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1645983/lmx2594-the-device-locks-and-after-some-time-unlocks

部件号: LMX2594

你好。  

我有一种使用 LMX2594 的设计、该设计应锁定在 7.26GHz 频率。

我在多个电路板上测试了设计、经过一段时间的恶劣条件下工作后、输出频率从所需频率变为左侧~100MHz 频率、并一直在其周围漂移。 在我看来,这与温升有关。

最近,这种情况发生在~30 到 1 米后打开,在这种情况下不会发生. 我已经测试将环路滤波器的裕度相位从 48º 提高到 65º、因为它可能是不稳定的滤波器、但没有成功。

我使用以下配置。

loopfilterdesign.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    20MHz 时钟正弦波是多少?  

    您是否会共享您的寄存器设置?